This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:TPS53513RVET 未启动

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683093/tps53513-tps53513rvet-is-not-starting

器件型号:TPS53513

您好!

我们使用 TPS53513RVET 进行到目前为止的许多设计、以便在电路板上生成5V (从12V)电压。 它们始终以 FCCM 模式@250kHz (模式连接至 PGOOD)运行。

在最新的设计中、芯片立即损坏(之后、Vreg 上没有电压)。 在启动后的前半个秒内、可能会听到一些嗡嗡声、这表示在某个地方发生了一些振荡。  

我通过将 Mode 引脚拉至 GND 将 MODE 切换为跳跃模式。 之后、芯片在启动时未损坏、但也未正确启动。

我在输出上记录了波形、并注意到输出升至5V、然后缓慢降回到0V。 之后、输出电压保持~0V、我看到线圈正在切换。 我还注意到 VREG 定期下降(1.5mS)。  

我可以向您发送所记录波形的示波器屏幕截图吗?

您是否有什么想法会导致它像这样关闭?

谢谢、

Ivan Mitic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    是的、请发布您的原理图和适用的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回答。 现在我们开始:

    输出电压:

    输出电压(已缩放):

    Vreg 引脚的波形:

    SW 引脚上的波形:

    最后、原理图:

    我们已检查所有组件是否已正确组装、布局是否已正确制造。 唯一的区别是、现在 MODE 引脚连接到 GND。

    谢谢、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万
    VREG 显然以重复的方式退出稳压范围。 当 VREG 恢复到稳压状态时、电路是否会在每个间隔内尝试重新启动? 您是否遇到过突发开关脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我认为它正在重新启动、因为 SW 和 Vreg 具有相同的频率。 VREG 为黄色曲线图、SW 为蓝色:

    我注意到芯片损坏之前、FCCM 模式下的开关脉冲会发生突发。

    您认为这可能与控制环路稳定性有关吗? 更改 R-C 时间常数是否会产生一些影响? 现在为60us (开关频率为250kHz 的0kOhm Rmode)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    在总共多少个电路板中、有多少电路板显示了此症状? VREG 信号每毫秒将变为低电平是由 UVP 故障引起的。 SW 节点应在启动期间连续切换。 软启动时间为1毫秒。 在此期间、输出应在1V 至5V 之间线性斜升、在此期间、SW 节点应定期切换。 您会看到 Vout 立即上跳到高(~4V)电平。 您的电感器可能已损坏? 您可以检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    只有最新的(一)原型板才会显示这些症状。 我已经检查 了线圈、它很好(6.8 μ H)。

    移除线圈后、我在启动电路板时测量了5V 线路上的相同电压尖峰、显示了12V 输入和5V 线路之间存在一些交叉耦合。

    让我感到困惑的一点是、在尖峰之后、5V 线路为0V、IC 仍然无法启动。 板载控制器每10秒尝试重置5V IC (通过切换使能线路)、尽管5V 线路为稳定的0V 和12V 输入线路、但它仍然不会启动。 您是否知道它为什么会这样运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    如果只有一个电路板的工作方式与此类似、我建议您更换 TPS53513。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万
    您是否启动并运行了电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的查询。

    因为我们已经用完了这些芯片、所以我还在等封装。

    我一有东西就会报告...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    我将把这个标记为"TI 认为已解决"。 如果您在获得新的替换 IC 后仍有问题、只需重新打开此主题即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已经更换过 IC (第三次)、IC 仍然具有相同的行为。
    您是否还有其他潜在客户、为什么它的行为如此?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我需要查看布局。  我还需要查看从首次加电到 EN 信号置位的启动波形。  请在同一屏幕上显示 SW 和 FB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万
    您是否有机会获得布局和波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉耽误你的时间。 这是照片。 由于时间限制、我们将不得不安装外部5V 芯片并立即弃用这个芯片。

    但我仍希望在未来的设计中解决这个问题...

    使能与输出电压间的关系:

    启用 VS Vreg:

    FB 与开关间的关系:

    启用 VS 开关2:

    VIN VS 使能:

    谢谢、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    这些波形中没有足够的信息来确定任何类型的最终分辨率。 我仍然想看看 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    您是否有时间继续对此进行故障排除? 否则、我将关闭此主题。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很抱歉耽误你的时间。

    不、没有时间对此进行故障排除。 我已经用5V 直流/直流转换器模块(不需要任何附加组件)替换了整个电路、现在解决了这个问题。

    我们将再制造一个电路板、以检查电路板本身是否存在故障、然后我将返回给您(您现在可以关闭该线程)。

    谢谢、
    Ivan Mitic