This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:关于 BQ27510G3的日志数据检查结果

Guru**** 2574995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684748/bq27510-about-the-check-result-of-log-data-of-bq27510g3

器件型号:BQ27510


亲爱的、大家好

客户正在使用 BQ27510G3获取系统日志。
在化学 ID (ProcessingType = 2)和 gg_out.csv (ProcessingType = 3)之前、已成功获取这些信息。
但是、温度评估结果(处理类型= 4)不起作用。
我准备并发送了所有必要的文件、但输出了以下消息。

----
遇到的具体错误为:

错误:计算未成功、但未确定具体原因。
请检查所有文件是否都是根据文档准备的。
已通知支助人员
----

我们想考虑各种措施。
请告诉我可能的原因。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、
    在上传至工具之前、您是否遵循了有关文件和列格式以及文件内容的说明? 您能否将您提交的文件夹附加到 gpc 工具以便我查看一下?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Onyx-San、

    感谢你的答复。
    很抱歉,日本的长假延误了答复。

    上传文件格式正常。
    我发送它时仅使用'roomtemp'的'processingtype = 3'、但我通常得到结果。
    我应该通过电子邮件发送文件夹吗?

    谢谢、Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、
    您可以将其连接到这里。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx-San、

    感谢您的支持。

    我将上传文件。
    请检查。

    e2e.ti.com/.../roomtemp.zip


    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masami

    我已查看您的文件。 对于室温数据、您的放电电不会降至3V、我认为这是您的电池的最小电压。 文件中的放电在3.5 Pls 停止、重新运行室温数据并提交到工具、应该会成功

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx-San、

    感谢你的答复。
    我会将其告知客户。

    谢谢、Masami M.