请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27750EVM-837 主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
尊敬的 TI-Team
我对 EV2400的 BQ27750EVM-837有一些问题。
1.在目标选择向导中找不到 bqz 文件,因此我采用了1750_0_04-bq27750.bqz 文件,我在论坛上的另一个问题中找到了该文件,但现在我收到错误消息:“The detected device is not compatible with this application (检测到的设备与此应用程序不兼容)”。 我将文件放入:C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中。
在安装过程中,我也没有收到 手册2.2软件安装步骤2/3中描述的消息。 (TI USB 驱动程序安装程序等)。
您是否知道它为什么不起作用? 电路板上是否还需要为 EV2400或某些硬件配置提供任何其他驱动程序?
2.即使我在充电器/负载引脚 TP6和 TP2上施加了电压并按下了按钮 S1、器件的自动检测也不起作用。 器件是否在未连接电池的情况下工作、或者是否需要连接电池才能启动器件?
3.可在充电器/负载输入端施加的最小、最大电压是多少?
希望您能帮我!
此致
Anja