This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:无法自动识别器件、Battery Management Studio 不接受1750_0_04-bq27750.bqz 文件

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27750EVM-837, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692093/bq27750evm-837-device-not-recognized-automatically-and-battery-management-studio-does-not-accept-1750_0_04-bq27750-bqz-file

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

尊敬的 TI-Team

我对 EV2400的 BQ27750EVM-837有一些问题。

1.在目标选择向导中找不到 bqz 文件,因此我采用了1750_0_04-bq27750.bqz 文件,我在论坛上的另一个问题中找到了该文件,但现在我收到错误消息:“The detected device is not compatible with this application (检测到的设备与此应用程序不兼容)”。 我将文件放入:C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中。
在安装过程中,我也没有收到 手册2.2软件安装步骤2/3中描述的消息。 (TI USB 驱动程序安装程序等)。
您是否知道它为什么不起作用? 电路板上是否还需要为 EV2400或某些硬件配置提供任何其他驱动程序?

2.即使我在充电器/负载引脚 TP6和 TP2上施加了电压并按下了按钮 S1、器件的自动检测也不起作用。 器件是否在未连接电池的情况下工作、或者是否需要连接电池才能启动器件?

3.可在充电器/负载输入端施加的最小、最大电压是多少?

希望您能帮我!

此致

Anja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anja、

    1) 1) TI.com 上有一个用于更新 EV2400固件的工具、位于 http://www.ti.com/tool/EV2400。未连接监测计时、请尝试双击 EV2400更新程序。 如果成功、我们可以排除 EV2400损坏

    2) 2)从技术上讲、您可以仅对电池组引脚施加电压。 我强烈建议对 BAT 引脚施加电压、并按照下面列出的步骤进行操作。

    3) 3)对于 bq27750、我只会向电池组引脚施加电池最大电压、以保护电池本身。

    对于简单调试、我将从这里开始
    1) 1)向 BAT 引脚施加介于(3V-4V)之间的电压
    2) 2)连接 EV2400。 EV2400具有内置的 I2C 上拉电阻、请移除 EVM 上拉跳线中可能存在的任何跳线
    3) 3)将 BAT+短接至 Pack+仅需片刻、即可将器件从关断状态唤醒
    4) 4)打开 bqstudio。 如果未自动检测、请打开您复制到 config 文件夹的 bq27750 bqz 文件并导航到高级通信屏幕。 请尝试在地址0xAA 和0x16处读取"Start address"= 0x0D 以找到成功的地址。

    期待收到您关于结果的意见
    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Eric
    非常感谢您的回答。
    我所做的:
    我下载了 EV2400的更新固件工具并成功安装、固件现在位于 v0.18上。 尽管我找不到器件、但在插拔 EV2400时也会出现声音。
    我移除了 SDA (JP3)、SCL (JP4)和 TS (JP1)跳线、以便电路板上不会有跳线。 然后、正如您所说、我将4V 电源连接到电池的 TP1 (1P)和 TP5 (1N)引脚。 然后、我用跳线 calbe 将充电器+端子和端子块的1P 端子短接一秒钟、然后启动软件、但仍未检测到器件。
    此外、在目标选择向导中选择 bq27750文件仍然不起作用。
    我唯一不想尝试理解的是打开 bq27750文件并导航到高级通信屏幕的最后一点、因为我无法打开 bq27750.bqz 文件。 您是指选择向导中的高级地址扫描选项吗?
    您还有其他想法吗?
    此致
    Anja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Eric、非常感谢您的帮助、我发现了这个错误! 连接到 EV2400的 I2C 电缆损坏。 我之前没有检查过它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anja、

    那么、此时您已启动并运行了吗? 如果您遇到更多问题、请告诉我。

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Eric
    实际上、我在论坛上发布了有关器件的另一个问题、但主题略有不同:
    e2e.ti.com/.../692351
    也许您也可以看看它吗?
    非常感谢!
    此致
    Anja