This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:未插入电池时、VSYS 是平方信号。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683576/bq24250-vsys-is-squared-signal-when-no-battery-is-plugged

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ24050

尊敬的所有人:

 我的 BQ24250RGET 充电器有问题。 我的原理图如下:

当未连接电池时、VSYS (这将是我的3V7_PMIC 网络)是一个在3.9V 和4.2V 之间振荡的平方信号。

当电池被插入(充电电压为3.9V)时、VSYS 上会出现一个4.2V 稳定信号。

发生什么事了? 我确定任何配置电阻器的尺寸或连接不正确...  

我要寻找的是在电池不存在时获得4.2V 信号。 使用此芯片是否可能?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    如数据表图1和2所示、bq24250具有电池检测电路、可将方波形置于 SYS 上。 要在没有电池时消除方波、您可以禁用充电或禁用终止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 这让我意识到我选择了错误的 IC ...

    是否有执行以下操作的 IC?

    -可通过 I2C 或外部电阻器配置输入电流限制。
    -可通过交流壁式适配器、USB 或电池输入将 VSYS 配置为4.2V。 (相同的 VSYS、无论哪个 VSYS 是处于活动状态的输入)。
    -电源路径管理(在为系统供电的同时独立为电池充电)。

    提前感谢您、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    当连接电源并启用充电时、我们所有具有电源路径管理功能的充电器都提供 V (SYS)=(MINSYS、V (BAT)+~100mV)的更高值。  换言之、当电池 正在充电(施加输入供电) 并且低于 MINSYS 电压(通常为3.5V、但 I2C 可在3.0V-3.7V 范围内针对大多数器件进行调节)时、V (SYS)= MINSYS。  在 V (BAT)> MINSYS 之后、V (SYS)跟踪 V (BAT)直到 BATREG =典型值4.2V +~100mV。  仅连接电池时、V (SYS)= V (BAT)。  当只 连接输入电源 ALL 时、V (SYS)可以是 BATREG (通常为4.2V)或 MINSYS、具体取决于所选的充电器和/或 I2C/引脚设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我发出一个奇怪的行为。 假设您没有连接任何电池、但插入了5V 主电源、VSYS 将是 Vsysmin (3.5V)或 Vbatreg+3.5%(4.35V)。  

    重点是、当仅连接主电源且没有电池时、bq24050提供 VSYs=0.9V。。 该电压只是一个基准电压、因为如果我将一个负载连接到0.9V、VSYS 会快速下降至0V、并且不会向负载提供电流。

    是否需要此行为? 当 bq24050仅连接主电源时、我应该怎么做才能获得该3.5V 或4.35V 电压?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当我连接主电源并且没有插入 BAT 时、STAT 和 INT 信号为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    您是在独立模式还是主机控制模式下运行? 如果处于独立模式、R2是否真的为0欧姆? 如果是这样、则输入电流限制被减少至0A、并且转换器将无法在 SYS 上提供输出。 EN1和 EN2的电压是多少? 如果两者均为高电平、则 IC 处于 HiZ 状态、并且将无法在 SYS 上提供输出。