主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5118
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我使用 LM5116在 TINA-TI 中进行仿真。 我已使用此论坛中更新的 Spice 模型。 即使采用新模型、输出电压也无法达到所需的输出(输出为12V @ 3A)。 目前、我已经移除了负载并进行了验证、结果相同、Vo 不会一直低至200mV。 请帮助我解决该问题。 我们的仿真卡在这里、进一步处理已成为一个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我使用 LM5116在 TINA-TI 中进行仿真。 我已使用此论坛中更新的 Spice 模型。 即使采用新模型、输出电压也无法达到所需的输出(输出为12V @ 3A)。 目前、我已经移除了负载并进行了验证、结果相同、Vo 不会一直低至200mV。 请帮助我解决该问题。 我们的仿真卡在这里、进一步处理已成为一个问题。
您好 Pranesh、
在 TINA 9.3.150.328 SF-TI 的最新版本中、我没有看到任何收敛问题(随附 TSC 文件)。(请参阅下图)
请确认您使用的是哪个版本的 TINA 吗?
VBridge 或 VIN 为4.42V、不足以生成12V 输出。 我不确定桥式整流器是否提供所需的输出。
我观察到原理图中 VOUT 节点缺少输出电容器。
我在原理图中添加了它们、并使用48V 直流电压对测试台进行了仿真。 模型在12V VOUT 下以3A 负载电流进行调节。 PFA TSC 文件和以下是仿真 results.e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_Test_5F00_DC.TSC
如果您对此有任何疑问、请告诉我。
此致、
Saket