This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5116:TINA-TI LM5116瞬态模型的收敛问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686996/tina-spice-lm5116-convergence-issue-with-tina-ti-lm5116-transient-model

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5118

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我使用 LM5116在 TINA-TI 中进行仿真。 我已使用此论坛中更新的 Spice 模型。 即使采用新模型、输出电压也无法达到所需的输出(输出为12V @ 3A)。 目前、我已经移除了负载并进行了验证、结果相同、Vo 不会一直低至200mV。 请帮助我解决该问题。 我们的仿真卡在这里、进一步处理已成为一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pranesh 您好!

    我已经通知了一个个人、他应该很快做出回应。 谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranesh、

    请您与我们分享您的 TINA 原理图吗?

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saket:

    请查找随附的 TINA-TI 电路原理图。 帮助解决 issue.e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_Test.TSC 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranesh、

    在 TINA 9.3.150.328 SF-TI 的最新版本中、我没有看到任何收敛问题(随附 TSC 文件)。(请参阅下图)

    请确认您使用的是哪个版本的 TINA 吗?

    下面是随附 TSC 文件的仿真结果

    VBridge 或 VIN 为4.42V、不足以生成12V 输出。 我不确定桥式整流器是否提供所需的输出。

    我观察到原理图中 VOUT 节点缺少输出电容器。

    我在原理图中添加了它们、并使用48V 直流电压对测试台进行了仿真。 模型在12V VOUT 下以3A 负载电流进行调节。 PFA TSC 文件和以下是仿真 results.e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_Test_5F00_DC.TSC

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。


    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saket:

    非常感谢您的回复。 使用的 TINA 版本与您的版本相同。 收敛错误现已解决。 正如您建议的、Vout_Bridge 输出不会超过4V。 我已运行500m 的仿真、发现 Vout_Bridge 达到15V 以上。 这样、LM5116输出就不会达到12V。 但是、对于直流输入(无电桥)、它会达到12V 并具有适当的负载。
    请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranesh、

    我在 TINA 中重复出现同样的问题、并将在几天内再次尝试。
    感谢您的耐心等待!

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saket:

    正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranesh、


    问题出在 UVLO 引脚上存在电阻分压器。 我更改了比率、器件启用了~15V 电压。 下面是原理图和仿真结果中所做的更改。

    旧电阻分压器

    新电阻分压器

    仿真结果

    请注意、桥式整流器的 CLOAD 从10m 降至100u、以便快速稳定瞬态。

    如果您有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saket:

    非常感谢您的回复。 很高兴看到我的问题得到解决。 要求发生变化、我们需要对最终产品使用降压/升压转换器。 接下来、我们将在模块中使用 LM5118。

    非常感谢您的回复。