Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS65400
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
你(们)好
tps65400evm 提供12V 电压。 但 PI-Commander-PMU 软件无法识别它。
我的 PC 操作系统是 win10。
该软件已从以下链接下载。
USB2ANY Explorer-2.8.2.0 Setup.exe
我们安装 了 usb2any 软件。
您能在图片中发现什么问题吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS65400
你(们)好
tps65400evm 提供12V 电压。 但 PI-Commander-PMU 软件无法识别它。
我的 PC 操作系统是 win10。
该软件已从以下链接下载。
USB2ANY Explorer-2.8.2.0 Setup.exe
我们安装 了 usb2any 软件。
您能在图片中发现什么问题吗?
谢谢你。
你(们)好,先生
注释:
1.仔细检查 USB2ANY 的指示灯是否在连接到计算机时亮起? 如果指示灯熄灭表示 USB2ANY 损坏、请尝试另一个 USB2ANY。
2.拔下 USB2ANY 电缆、然后开机、请检查 Buck1/2/3/4是否正常工作。
如果 Buck1/2/3/4可以正常工作、这意味着问题出在软件上。
3.我认为问题可能出在固件上、您能否将固件恢复到低版本、例如、恢复到 USB2ANY_1_17_0_0。
您是否 已将另一个 USB2ANY 器件升级 到 USB2ANY_2_8_2_0固件? 我怀疑 USB2ANY_2_8_2_0固件 也有错误。
我附加 了多 个固件文件、供参考、请尝试 将低版本加载到 USB2ANY。
你(们)好,先生
是的、同意。
有几个固件可供参考。
请使用固件加载程序加载它们、然后重试。