大家好、
我将 TPS40170RGYT 用于以下配置、
输入:45-50 VDC
典型值:47.5VDC
最大输出电流:8A
输出电压:35Vdc
开关频率:197.239 kHz
在对自身执行第一次电源时,观察到的输出电压为0.3VDC,而不是35VDC。 后续进一步验证 IC 发热异常、并在具有 r.t GND 阻抗的 SW 引脚处观察到电阻为5.7欧姆。
删除了 IC 并验证了以下点的阻抗 w.r.t GND、
LDRV-202.8欧姆
VBP-14.3欧姆
SW-5.7欧姆
HDRV - 72.6欧姆
BOOT - 4.9欧姆
请给出使输出与接地短路的影响、并附上原理图以供参考。
寻找有价值的反馈。
注意:我检查了工作台设计、并且能够按预期获得输出电压。
此致、
S.Anbarasu。