This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170输出短路问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680091/tps40170-tps40170-output-short-issue

器件型号:TPS40170

大家好、

 我将 TPS40170RGYT 用于以下配置、

输入:45-50 VDC

典型值:47.5VDC

最大输出电流:8A

输出电压:35Vdc

开关频率:197.239 kHz

在对自身执行第一次电源时,观察到的输出电压为0.3VDC,而不是35VDC。 后续进一步验证 IC 发热异常、并在具有 r.t GND 阻抗的 SW 引脚处观察到电阻为5.7欧姆。

删除了 IC 并验证了以下点的阻抗 w.r.t GND、

LDRV-202.8欧姆

VBP-14.3欧姆

SW-5.7欧姆

HDRV - 72.6欧姆

BOOT - 4.9欧姆

请给出使输出与接地短路的影响、并附上原理图以供参考。

寻找有价值的反馈。

注意:我检查了工作台设计、并且能够按预期获得输出电压。

此致、

S.Anbarasu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WebenchReportsServlet3.pdfe2e.ti.com/.../8688.SCH.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安巴拉苏

    以下是有关调试该问题的建议:

    1. 由于您已更改了设计的输出电容。 您需要重新补偿以确保闭环稳定性。  这是输出电容为470uF 的设计。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1225793_5F00_857_5F00_690014180.pdf

    2.在电源接通事件期间,请探测输入电压、HDRV、LDRV 和 Switch 节点并分享结果。  

    3.开关节点波形是怎样的? 它是否有很多振铃?  

    4.请分享布局以供审核。  

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

     感谢您的反馈!

    我移除了故障 TPS40170 IC 并替换为新的故障、并测量了以下输入输出电压、

    序号 输入电压 输出电压 电源电流
    1 5V 3.761V 0.003A
    2. 10V 3.98伏 0.004A
    3. 15伏 4.145V 0.004A
    4. 20V 4.308V 0、004A
    5. 25伏 4.458V 0.004A
    6. 30伏 5.475V 0.005A
    7. 35伏 6.54 V 0.005A
    8. 40伏 7.25V 0.005A
    9. 45伏 7.83V 0.005A

    2) 2)根据请求附加了波形。

    3)是的、我观察 SW 引脚上的振铃。

    4) 4)附加了 PCB 文件供您查看。

    a) HDRV 波形

    a) LDRV 波形

    c) sw_before 电感器

    d) SW_before 电感器稳定 OP

    e) sw_after 电感器 WAVEFORMe2e.ti.com/.../BRD01002_5F00_REV_5F00_B1.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安巴拉苏

    PCB 文件未随附回复。 您能否使用 PCB 文件重新发布。

    您是否还尝试对设计进行重新补偿? 此外,MOSFET 栅极驱动器的电压很低,那么您在 SW 节点上会如何获得高电压?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 PCB 设计中缺少 AGND 和 PGND 短路、因此输出电压测量值较高。
    我进行了手动短路并在下一个模块上进行了验证,工作正常。