This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:UCC27531驱动器电流和 MOS_G 波形

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683316/ucc27531-ucc27531-driver-current-and-mos_g-waveform

器件型号:UCC27531

尊敬的 TI:

 客户将分立式组件的 UCC27531安装到驱动器 MOS (IRF1404S/L)上。 但是 G_MOS 波形很差、我有点困惑

FSW=20kHz,ID=40A、VDD=12V。


 MOS 参数:
 

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    我是高功率驱动器团队的一名应用工程师、可以帮您解决问题。

    您能否与大家分享您的布局以及显示 FET 在此下降时的 VDS 的捕捉? 这将有助于更好地了解骤降的原因。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问、我与 John 合作、也将帮助您完成这篇帖子。

    骤降看起来很长、因此可能需要研究 VDD 电源。 我们还能看到 Vdd 在骤降期间发生了什么情况吗?

    当开关打开时、GND/源极引脚可能会出现反弹。 如果 FET 基准在弹跳、栅极可能与其一起弹跳、只要满足 Vth、这是可以的。 确保驱动器接地和 FET 源靠近 IC 且处于同一电位非常重要。

    此外、您能否告诉我您使用的是哪种栅极钳位二极管? 2nF 栅极电容器的用途是什么?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

     修改了我的波形。  我 没有绘制 PCB 布局并手动进行测试。   我使用正常齐纳二极管和2nf 栅极电容器 来约束 米勒效应。
    我尝试删除栅极电容器,但波形 相同。
    我想驱动电流可能会有一点小 、这会导致 MOSFET (IRF1404)总栅极电荷=200nc。  我不确定栅极电阻器是否合适?  

     我有一个问题、米勒平台是否会导致骤降。 非常感谢。

    D_Waveform:

    G_Waveform:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。 您能否确认 D_Waveform = DRAIN 且 G_Waveform = GATE? 很难分辨波形在同一幅图上的变化情况。 但是、如果 D_Waveform 是 LS 关闭时的漏极波形、那么...

    当驱动电压波形大约为5V 时、会发生米勒区域。 这种米勒效应可视为 G_Waveform 中的快速下降-当漏极电压开始摆动时、该下降会被克服。 由于漏极电压达到电源轨正常、米勒电压不是问题。

    关断和反电动势后、漏极波形上的较长压降可能是大 FET 源电感导致的接地反弹所致。 当 LS 开关关断时、如果漏极电压变得太快、则最终会有更多的负载电流流经 FET。 如果存在较大的源极电感和较大的环路区域(例如来自试验电路板)、则负载电流将被该电感保持、从而在 FET 源极和 GND 引脚之间产生电压差。 当 WRT 至 GND 时、源极引脚上的这种尖峰会表现为栅极引脚上的骤降。

    为了确认接地反弹、您可以探测 FET 源- GND、以查看它们在整个开关周期内是否具有相同的电势。 确保在尽可能靠近 FET 和 IC 引脚的位置进行测量。

    为了最大程度地减少接地反弹-拧紧回路区域。 当您打开/关闭 FET 时、环路区域从二极管/电机变为更大的环路电源/驱动器/FET/电机。 环路面积的这种变化将产生磁通变化、因此会感应电压。 由于返回路径在2个环路中是公共的、因此返回路径上将出现电压。 因此、环路面积应该相似、以避免磁通量的大变化。 根据法拉日定律、如果您增加从大环路切换到小环路或 FET 关断所需的时间、则可以降低感应电压、因此增大 R_GATE 关断也会有所帮助。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    由于我们没有收到您的回复、因此我们必须假设您已解决此问题。

    为了社区的利益、您能否与我们分享您如何解决此问题?

    如果没有解决问题、请告诉我们、我们将继续与您合作、直至解决问题。