This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:OUT1/ OUT2的占空比 CAN#39;t 同步

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682525/lm5034-duty-can-t-synchronize-for-out1-out2

器件型号:LM5034

您好!

现在、我们使用 LM5034 有源钳位应用、规格如下所示、原理图如所示。

输入电压:36-75V

输出电压:14.5V/30A

频率:100KHz

然后、如下面的图1所示、finout LM5034 OUT1/ OUT2占空比无法同步

图1.

请先提供您的建议供我们参考。

谢谢。

e2e.ti.com/.../450W_2D00_mos2.pdf

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    LM5034是一款交错式控制器、因此 OUTA 和 OUT2将呈180度异相。 这可降低功率级输入和输出级的开关频率纹波。

    TI 拥有可供您订购的 EVM、 www.ti.com/.../lm5034eval

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速响应。

    如果 空载时占空比无法打开、是什么原因导致了这种现象? 显示图 3供您参考。

    请提供您的建议供参考。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    这看起来在其中一个 COMP 引脚电压波形上有一个次谐波振荡器。 您能否在 COMP 引脚上布置电压?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    由于此帖子没有活动、我将关闭它。

    如果您有新问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter