请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50EVM-561 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2、 BQ40Z50-R1
我正在使用 Altium 5000 mAh 磷酸铁锂电池。 2节串联电池。 在 BQ Studio 中,我使用化学成分,化学成分 ID 为0461。 我正在更改设计容量值。 我想确保使用正确的化学 ID。 我能够更早地充电和放电,但现在我不能做任何事情。 是否有方法将所有内容重置为默认值并从头开始。 我还需要有关学习周期以及 Bq Studio 中某些术语的明确说明。 SOC 始终保持在100。