This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:bq40z50evm、为什么要"剩余容量""充满电容量"始终为100?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683666/bq40z50evm-561-bq40z50evm-why-are-remaining-capacity-and-full-charge-capacity-always-at-100

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2BQ40Z50-R1

我正在使用 Altium 5000 mAh 磷酸铁锂电池。 2节串联电池。 在 BQ Studio 中,我使用化学成分,化学成分 ID 为0461。 我正在更改设计容量值。 我想确保使用正确的化学 ID。 我能够更早地充电和放电,但现在我不能做任何事情。  是否有方法将所有内容重置为默认值并从头开始。 我还需要有关学习周期以及 Bq Studio 中某些术语的明确说明。  SOC 始终保持在100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveesh、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveesh、
    从头开始的最简单方法是将默认固件下载到器件。 bq40z50-R2的最新固件可从 以下网址获得:www.ti.com/.../toolssoftware
    或对于 bq40z50-R1: www.ti.com/.../toolssoftware
    学习周期指令与类似2S 器件的指令相同、可在 www.ti.com/.../slua777.pdf 上找到
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    感谢您的建议。 我遇到了同样的问题。 加载最新固件并从学习周期开始从头开始、已解决了我的问题。

    此致、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaminathan、

    我能够在学习周期中成功执行放电部分。 但在充电期间,它说 VOK 应在充电开始时设置,而 FC 应在充电结束时设置。 在离开它5个小时后(作为它的 LiFePO4),REST 标志永远不会被置位。 这就是我现在一直坚持的地方。 我是否还需要更改除容量、锥形电流、端子电压以外的任何值。 我在数据闪存中选择 Da config 作为0001用于2节串联电池。 我还选择了另一家制造商提供的电池附近的化学 ID,即使我更改了设计容量值也会生效。 当它询问设计电压是最大电压还是标称电压时,如何计算 CWH。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的猜测一直停留在100%、并且仅在我发送 RESET 命令后更新。