This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:Chem ID 选择

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690904/bq27542-g1-chem-id-selction

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我已经为2600mAh 电池完成了电池循环、并将日志(充电、放松、放电、放松)发送到 GPC (电量监测参数计算器)并收到以下报告。

最佳化学 ID:最高132最佳化学 ID 偏差,%:2.82

在 Battery Management Studio 的 Chemistry Programming 中、0132有2个条目(如下所示)。

请指导我选择合适的化学物质。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Basavaraju、您好!

    接下来、对监测计使用化学 ID 132。 bqStudio 插件只显示重复的化学 ID、但这些 ID 是相同的、但具有不同的标签。