This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:低成本、高效率12V 至24V/5A 升压转换器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706101/tps43060-low-cost-high-efficiency-12v-to-24v-5a-boost-converter

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好!

我正在设计低成本、高效率的12V 至24V/5A 输出升压转换器。

看来 TPS43060或 LM5122都可以工作(LM5122的成本增加~ 1美元)。

是否有 TPS43060与 LM5122之间的比较列表可用于评估哪一个更适合我的应用?

我倾向于使用 TPS43060。  是否有人可以评论使用 LM5122相对于 TPS43060的优势(反之亦然)?

请求时间敏感。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部分的专家正在出差、他回来后将回复您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,尼蒂什

    我还建议使用 TPS43060。 LM5122具有更高的输入电压和输出电压能力以及交错运行特性。 但是、您的应用不需要这些功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    贾斯珀是正确的。 TPS43060似乎更适合此应用。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett