请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 主题中讨论的其他器件: LM5122
您好!
我正在设计低成本、高效率的12V 至24V/5A 输出升压转换器。
看来 TPS43060或 LM5122都可以工作(LM5122的成本增加~ 1美元)。
是否有 TPS43060与 LM5122之间的比较列表可用于评估哪一个更适合我的应用?
我倾向于使用 TPS43060。 是否有人可以评论使用 LM5122相对于 TPS43060的优势(反之亦然)?
请求时间敏感。
此致、
Nitish Agrawal