This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:低侧开关灌电流

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706095/tps54335a-low-side-switch-sink-current

器件型号:TPS54335A

您好!

TPS54335A 的数据表显示,低侧 MOSFET 可以从负载吸收电流:

但是、数据表中的其他位置显示低侧开关灌电流限制为0A。

这两件事似乎相互矛盾。   低侧开关是否灌入电流?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54335A 是 Eco-mode 器件、不是 FCCM、没有像 FCCM 器件那样的灌电流能力、这里0A 灌电流限制是交叉零规格、因为过程变化、在触发交叉零检测时可能会看到一些轻微的灌电流。