请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65185 您好、先生、
数据表 7.1绝对最大额定值显示 了 TJ 工作结温范围为–10°C 至125 °C、封装信息显示了工作温度(C)为-40至85。
哪一个是正确的?
客户希望确保-15 °C 正常或不正常。 请帮助您了解详情。
谢谢
此致、
Ken Y
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
数据表 7.1绝对最大额定值显示 了 TJ 工作结温范围为–10°C 至125 °C、封装信息显示了工作温度(C)为-40至85。
哪一个是正确的?
客户希望确保-15 °C 正常或不正常。 请帮助您了解详情。
谢谢
此致、
Ken Y