This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:关于工作温度规格问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705431/tps65185-about-operating-temperature-spec-issue

器件型号:TPS65185

您好、先生、

数据表 7.1绝对最大额定值显示 了 TJ 工作结温范围为–10°C 至125  °C、封装信息显示了工作温度(C)为-40至85。

哪一个是正确的?  

客户希望确保-15 °C 正常或不正常。  请帮助您了解详情。

谢谢

此致、

Ken Y  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    建议的工作范围(第7.3节)是器件能够满足所有规格的温度。 它可能会在低至-40C 的温度下工作、但不能保证器件在-15C 下符合规格。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    理解并感谢您迅速回复。

    此致、

    Ken