This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150正电荷泵问题

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706109/tps65150-tps65150-positive-charge-pump-issue

器件型号:TPS65150

我只是使用您的 TPS65150电源组件为原型设计供电。  

由于 Pos 电荷泵不能正常工作、故障关断会将'65150锁存在禁用模式下。  

该设计可在以下条件下工作:

  • Vboost = 9.6V
  • VGL =-6V
  • VGH = 18V (请注意、随附的原理图显示了 R1和 R2的值、可提供19V) 这是一个已知错误。  我已更改值(R1 1.357M/R2 107K)以提供16.6V 的测试 VGH)

目前、所有稳压器的输出上都有非常轻的负载(< 10mA)。

主要升压部分似乎正常工作、因为我看到9.6V 稳压电压一直持续到故障关断发生。

通过检查负电荷泵上的 DRVN 引脚(P18)、很明显电路在-6V 电压下正常工作、直到故障延迟关闭组件。

但是、与负电荷泵电路不同、Pos 电荷泵在 DRVP 输出端不显示任何活动。

根据我的判断、除 pos 电荷泵之外的所有部件都在工作。  引脚17处没有 DRVP 信号。

我对正电荷泵的问题感到困惑。  感谢您的意见和建议。

谢谢

Jim

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在发布此帮助请求后的一小时内、我解决了我的问题。 我的 Tdy1和 Tdy2延迟设计不正确。 Tfault 延迟为45ms 时、Tdy1和 Tdy2的总延迟必须小于45ms。 因此、我将 Tdy1修改为0msec、以满足我的要求。 现在、正电荷泵在 Vs (BOOST)之后上升~ 25毫秒。 一切都好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    感谢您的更新、我很高兴您的问题得到了快速解决。

    此致、
    辽卡特