This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:开路负载检测报告错误

Guru**** 2600235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705263/tps4h160-q1-error-of-open-load-detection-report

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、

客户正在使用 TPS4H160、发现驱动器 IC 出现意外错误、设置如下:

 

1) IN1=0、DIAG_EN=5V、LED 负载连接良好。

2)当 VBAT=6.4V、8.4V、nFault=0V 时、表示故障;

3)当 VBAT=12V 时,nFault =5V,表示无故障;

4)测试波形添加到附录文件中。

电路

8.9V 至12V 的 VBAT

10V 至8.9V 的 VBAT

请帮助分析原因、谢谢。

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是否可以发送显示输出上拉电阻器和负载(LED)的原理图或部分原理图? 我相信问题是由于具有上拉电阻器的 LED 偏置造成的。 LED 与负载电阻器不同。 如果 LED 中的电流非常低、则它充当开路负载(电源电压更低)、但小电流会使 LED 偏置(电源电压更高?  这两种情况下的 VDS 电压是多少?  我在示波器图片中看不到它、但 我将 进行仔细检查。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rpull up=20k;

    LED 是正常的 SMD 封装、额定功率为1W、LED 始终由泄漏电流点亮、因此相当于 LED 的电流非常低;

    VDS 表示内部开关 MOSFET 的 DS 电压;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信、发生的情况是电源电压较高、LED 泄漏电流较高。 这会导致 VOUT 和接地之间的阻抗更低。 FET 上的电压降 VDS 更高。 在这种情况下、诊断无法识别开路负载、故障变为高电平。

    此致、