请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1 大家好、
客户正在使用 TPS4H160、发现驱动器 IC 出现意外错误、设置如下:
1) IN1=0、DIAG_EN=5V、LED 负载连接良好。
2)当 VBAT=6.4V、8.4V、nFault=0V 时、表示故障;
3)当 VBAT=12V 时,nFault =5V,表示无故障;
4)测试波形添加到附录文件中。
电路
8.9V 至12V 的 VBAT
10V 至8.9V 的 VBAT
请帮助分析原因、谢谢。
此致
张夏