Other Parts Discussed in Thread: LM2991, TPS7A39
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2991 主题中讨论的其他器件: TPS7A39
大家好、
我们是否有任何具有-1.5V 输入电压和-0.3V 输出电压的负电压 LDO? 电流大约为~100mA、以上任何值都可以。
我在网上看了一下、发现最接近的是 LM2991、但输出范围太高。 您是否可以建议其他器件?
感谢您的帮助、谢谢!
黄亚瑟