This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:类似的负电压 LDO?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2991, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706056/lm2991-similar-negative-voltage-ldos

器件型号:LM2991
主题中讨论的其他器件: TPS7A39

大家好、

我们是否有任何具有-1.5V 输入电压和-0.3V 输出电压的负电压 LDO? 电流大约为~100mA、以上任何值都可以。

我在网上看了一下、发现最接近的是 LM2991、但输出范围太高。 您是否可以建议其他器件?

感谢您的帮助、谢谢!

黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    TPS7A39是我知道的唯一一款可调节至-0.3V 的 LDO。这是一款双路正负 LDO、但 Vin 需要为-3.3V 而不是-1.5V

    非常尊重、
    Ryan