This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 器件与 LTM4644和 LTM4649竞争

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, TPS82130, TPSM84624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691402/ti-device-to-compete-ltm4644-and-ltm4649

主题中讨论的其他器件:TPS82130TPSM84624LMZ31710

尊敬的团队:

我是否知道我们是否有任何建议与以下解决方案相竞争?

 LTM4644具有4*4A 输出。

2、LTM4649的输入电压:4.5至16V、输出电压:0.6至3.3V/10A ->我搜索 TI.com、发现 LMZ31710 应该可以替换。 这是正确的、还是您有更好的建议? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#1、我们没有多个输出模块、但可以根据每个电源轨的电流要求替换为多个 TPSM84624或 TPS82130。

    对于#2、LMZ31710是理想的替代品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arrigo:

    感谢您的建议。

    此致、
    Polly Chung