请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS82130、 TPSM84624、 LMZ31710尊敬的团队:
我是否知道我们是否有任何建议与以下解决方案相竞争?
LTM4644具有4*4A 输出。
2、LTM4649的输入电压:4.5至16V、输出电压:0.6至3.3V/10A ->我搜索 TI.com、发现 LMZ31710 应该可以替换。 这是正确的、还是您有更好的建议? 谢谢你。
此致、
Polly Chung