This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085 100%占空比

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705946/lm25085-lm25085-100-duty-cycle

器件型号:LM25085

您好、先生、

我们正在为 12V~26V 至12V/5A 应用寻找 LM25085 100%占空比解决方案。

但 TI WEBENCH 显示"计算出的占空比超过限制"。

LM25085是适合此应用的解决方案吗? 还是任何建议 的同步降压?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是因为 Webench 在计算中考虑了 MOSFET 的 RDS。
    您可能希望将其增加至12.5V 左右、以便仿真运行。

    就数据表而言、它能够以100%占空比作为功能之一。

    谢谢
    -Arief