器件型号:BQ20Z95
您好!
我们目前正在开发一款"旧"产品、我们必须维护和支持该产品。
当前电池单元不再可用、因此我们的客户选择了一个新电池单元、以便我们组装电池组。
由于这是一个新的 Cell、我从 ChemID 的周期开始、并在重新配置 bq20z95时卡住。
我的问题是旧电池的容量比新电池小得多。 我们的客户不希望 由于我们不知道的原因而大幅增加容量、他很可能不会放弃此要求。
bq20z95使用的整个电量监测算法取决于化学放电深度和总化学容量 Qmax。 因此、根据我的理解、我们必须为具有黄金周期的新电池设置化学 Qmax、这将产生 该电池的实际化学容量、以便 ChemID 和 OCV 表以及整个监测仍能正常工作。
此外、我认为我们可以增加 DF:Terminate Voltage 和 DF:Reserve 容量、以反映我们实际需要的 FCC。 示例
如果使用3000mAh 标准电池(3.6V 时为30%)、则只要我们将 DF:TerminationVoltage 设置为3.6V、FCC 将为2100
DF:ReserveCapacity 设为900mAh。 这样,我们仍然可以使用“通常确定的”ChemID,而 OCV 表也不会使用
只要我们保持在3.6V 以上、就会中断任何东西。 此假设是否正确?
我读的是"SLUA364 - Impedance Track 的理论和实现"。 我不清楚是否在使用 DOD1和 DOD2
当使用示例中的先前设置时、如果有、新的"TerminationVoltage"将导致 Qmax 为2100
加气监测本身中的任何怪异行为。
您能告诉我是否建议简单参数更改、使用这些设置的黄金周期以及我从循环中获得的 ChemID
单元格(数据表中指定的最小值/最大值)将为我们提供客户想要的结果,或者如果我们必须从不同的角度来实现该结果?
提前感谢
Robert Andris