This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:FCC 只应是可能的最大化学容量的一部分

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704726/bq20z95-fcc-should-only-be-a-portion-of-the-maximum-possible-chemical-capacity

器件型号:BQ20Z95

您好!

我们目前正在开发一款"旧"产品、我们必须维护和支持该产品。
当前电池单元不再可用、因此我们的客户选择了一个新电池单元、以便我们组装电池组。  
由于这是一个新的 Cell、我从 ChemID 的周期开始、并在重新配置 bq20z95时卡住。

我的问题是旧电池的容量比新电池小得多。 我们的客户不希望 由于我们不知道的原因而大幅增加容量、他很可能不会放弃此要求。

bq20z95使用的整个电量监测算法取决于化学放电深度和总化学容量 Qmax。 因此、根据我的理解、我们必须为具有黄金周期的新电池设置化学 Qmax、这将产生 该电池的实际化学容量、以便 ChemID 和 OCV 表以及整个监测仍能正常工作。

此外、我认为我们可以增加 DF:Terminate Voltage 和 DF:Reserve 容量、以反映我们实际需要的 FCC。 示例
如果使用3000mAh 标准电池(3.6V 时为30%)、则只要我们将 DF:TerminationVoltage 设置为3.6V、FCC 将为2100
DF:ReserveCapacity 设为900mAh。 这样,我们仍然可以使用“通常确定的”ChemID,而 OCV 表也不会使用  
只要我们保持在3.6V 以上、就会中断任何东西。 此假设是否正确?

我读的是"SLUA364 - Impedance Track 的理论和实现"。 我不清楚是否在使用 DOD1和 DOD2  
当使用示例中的先前设置时、如果有、新的"TerminationVoltage"将导致 Qmax 为2100
加气监测本身中的任何怪异行为。

您能告诉我是否建议简单参数更改、使用这些设置的黄金周期以及我从循环中获得的 ChemID  
单元格(数据表中指定的最小值/最大值)将为我们提供客户想要的结果,或者如果我们必须从不同的角度来实现该结果?

提前感谢

  Robert Andris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的解决方案实际上起作用。 更改为终止电压将限制您的 DOD 范围。 因此、虽然您的化学 ID 和 OCV 标度将达到整个范围、但您的实际容量将受到从充电终止到终止电压的容量的限制。 您还可以扩展保留容量、以进一步降低电池的可用容量。 Qmax 本质上是通过 Δ DOD 传递的增量电荷。 因此、这将通过化学 ID 范围在石头上有效地进行设置。 现在、如果您真的想这样使用监测计、您可以使用更高的终止电压运行学习周期、使您接近所需的容量、然后通过向上更改保留容量来对其进行微调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将在学习周期中使用使我接近所需内容的设置对其进行测试。 我们现在还提供了客户为其应用程序读取的命令/值列表。 Qmax 值不在其中、因此读取较高值时不会出现问题。 FCC 和剩余容量也将具有较低的容量、因此也没有问题。 剩下的唯一问题是设计容量。 我可以使用较低的实际可用容量作为正确 ASOC/RSOC 的设计容量、还是必须将其设置为正确的全化学电池容量才能使整体监测计正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用真实、正确的额定值、而不是可用容量。