This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895MEVM-664:蓄电池电压读数不正确

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704862/bq25895mevm-664-incorrect-battery-voltage-reading

器件型号:BQ25895MEVM-664

您好!

我尝试读取我的电池电压。 电池电压在 Battery Management Studio 中为3.344V、但在我的 Tektronix 振荡器中为3.45V。

我不明白原因以及如何解决这个问题。 我们将感谢您的任何帮助。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的董先生:

    您在哪里测量电池电压? 是否应用了 VBUS 并对充电器进行了充电? 您能否使用万用表在 EVM 板上的 BAT 测试点进行测量并与 ADC 进行比较、而不是使用示波器? ADC 测量 BAT 引脚上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将测量 EVM 板上 TP5挂钩或 BAT 测试点处的电池电压。

    充电器未充电。  

    我目前没有电压表。

    我对此非常陌生、因此我们非常感谢您的帮助。  

    谢谢。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    示波器测量值与 ADC 测量值之间的差异可以通过每个值的精度来解释。 ADC 可能位于低侧、示波器可能正在测量高侧。 示波器上的电压/除法是多少。 如果您降低 V/D 并使用偏移、您可能会获得更精确的测量结果。

    此外、如果未应用 VBUS、则 ADC 仅在 MINSYS 电压寄存器设置低于电池电压时才会准确读取。 我记得、默认设置是3.5V。 如果您将 MINSYS 电压寄存器降低至3.0V、ADC 是否会报告一个靠近示波器的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    感谢您的回答。

    我也不熟悉示波器、因此我可能会问一些关于一切的新问题。

    降低 V/D 肯定会使振荡器值更接近 ADC 值。 为什么?

    与 MINSYS = 3.5V 和 OFFSET = 0mV 相比、设置 MINSYS = 3.0V 和调整电压 DPM 偏移不能提供更准确的测量。

    两次测量之间的差值现在小于0.1。

    电压 DPM 偏移是否是您要求我使用的偏移?

    是否有其他方法可以使差异变得更小?

    感谢 Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随着 V/D 变小、示波器分辨率会提高。 您可能在小于0.1V 的电压下处于充电器的 ADC 和示波器的容差范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。

    那么这应该是可以的。