This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:EVM GUI 设置上的 FSW 和拼写错误? 单位为 d/s

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705461/tps92518-fsw-on-evm-gui-setting-and-typo-in-d-s

器件型号:TPS92518

 

你好

请告诉我以下内容吗?

 

问题1.

    您能否告诉我为什么在 TPS92518 EVM GUI 上将 FSW 设置限制在10kHz 至1MHz 之间?

您建议的10K-1MHz 与实际情况一样?

我在 TPS92518数据表第1页中看到开关频率= 1KHz 至2MHz。

 

问题2.

我们可以在数据表第43页的图56中看到 PCH FET 和 LC 滤波器的无电容。

 不是拼写错误?

我们可以在 TPS92518用户指南中看到 Nch FET 和 C14/C15。

 

 

此致

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这样做是为了防止有人意外地调整太远。 可以手动写入该值以在该范围之外进行调整。

    它应该是 N 通道。 电容器用于 EVM。 数据表原理图只是参考原理图、EVM 是经过测试的实际设计。 C14和 C15是可选的。 如果分流 FET 变暗、则不需要它们。

    此致、