请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92518
你好
请告诉我以下内容吗?
问题1.
您能否告诉我为什么在 TPS92518 EVM GUI 上将 FSW 设置限制在10kHz 至1MHz 之间?
您建议的10K-1MHz 与实际情况一样?
我在 TPS92518数据表第1页中看到开关频率= 1KHz 至2MHz。
问题2.
我们可以在数据表第43页的图56中看到 PCH FET 和 LC 滤波器的无电容。
不是拼写错误?
我们可以在 TPS92518用户指南中看到 Nch FET 和 C14/C15。
此致