This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:此电量监测计是否可用于6节电池

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705374/bq34z100-can-this-gauge-be-used-for-6-cell-battery

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80

大家好、

目前,我必须设计一个电池供电设备,其中电池功能为7.4V,电池容量为10Ah,电池节数为6。

当我浏览 BQ34Z100电量监测计的数据表时,没有关于电池节数的说明,该 IC 是否可以与我的电池一起使用(包含6节电池),请提出建议?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对电气特性中指定的 Vcc 一词有点困惑,但没有单独的引脚来提供 Vcc,我的问题是 IC 是如何获得电源的,还是 Vcc 是内部产生的?
    接下来是这里的连接器侧、我的电池只有两个引脚 BAT+和 BAT-我不知道什么是 PACK-项、我应该连接什么?
    请任何人解释此 IC 的工作原理。
    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、
    我对这种混乱表示歉意。 我们正在努力改进这款较旧器件的文档、以帮助更清晰地说明这些问题。 bq34z100旨在处理更大的电池节数、因此它应该能够与您的电池配合使用。 当使用具有多节电池的电池时、设置电阻分压器非常重要。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../slua760.pdf
    您还了解过 bq40z80吗? 这是一款新器件。 该器件包含用于保护和电池平衡的模拟前端、它具有功能更强大的处理器以及更完整的文档集、可帮助您快速入门。
    谢谢、
    Matt