Other Parts Discussed in Thread: LM5134, UCC27322-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27322-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5134、
大家好、 我正在查看其中一款用于 PWM 调制双路汽车风扇的 UCC2732x 产品(每个风扇=700W)。 我还在查看 LM5134。
(1)是否有人可以推荐哪种更适合此应用?
(2)是否最好并联或单独运行风扇(我担心能够散热以及并行运行时所需的 PCB 导体尺寸-大约120A)。
(3) 此外、监测功率 MOSFET 或驱动器芯片的温度是否常见?
我认为这应该发布到电机控制器论坛、但没有给出任何选择。