This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:有关输入电压何时低于设定的输出电压的查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705099/tps62150-inquiry-about-when-the-input-voltage-is-lower-than-the-set-output-voltage

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS62147

你(们)好

我的客户已使用 TPS62150配置电流电路。

如果输入电压低于 FB 引脚两端的电阻器设置的输出电压、

您希望看到输入电压。 但现在我们已经确认了开关操作异常。

是否有办法解决这个问题? 还是可以用另一个 IC 替换它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您的问题不清楚。 您能重复一下并/或显示波形吗?

    此外、建议使用较新、较小的 TPS62147/8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    感谢您的快速回复。

    我将传递波形。

    我们的客户说、他们希望输入电压低于设定的输出时输出电压。

    CH1:输入电压2.8V,CH3:VFB,CH4:Vout (2.8V 设置)

    NG

    CH1:输入电压2.0V,CH3:VFB,CH4:Vout (2.8V 设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享波形。 两个波形的测试条件/设置有何不同?

    该 IC 具有100%模式、因此当输入电压低于目标输出电压时、它会将输入电压传递到输出电压。 但是、它具有 UVLO、可在大约2.8V 的输入电压下将其关闭。