This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:LDO#39;s 输出电压在特定情况下未调节

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688557/lm2937-ldo-s-output-voltage-is-not-regulated-under-certain-situation

器件型号:LM2937

您好!

LM2937的输出(5V 输出)出现问题。 原理图如下所示。

TP106连接到输出 PWM 信号的信号发生器。 PWM 信号的频率和占空比可手动调节。

当频率低于30kHz 时、一切似乎都正常。 但是、随着频率上升、LDO 的输出电压(LM2937ES-5.0/NOPB)也会上升、直至 VIN 电压。

如您所见、当频率为31kHz (GATE _IN 是 TP106的电压信号)时、MOSFET 栅极的最大电压(V_GATE)为5.6V。

随着频率上升至40kHz、MOSFET 栅极电压上升至12.8V。 通过万用表测量、LDO 的输出也为12.8V。

有人能解释这种奇怪的现象并提出解决办法吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jimny、

    您能否添加显示 LM2937 5V 引脚和 VIN 引脚电压的示波器图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    首先,感谢你的答复。

    这是 LM2937输入和输出的波形。

    整个范围

    一段两个开关周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimny、

    我认为 Q100会不时地突然振荡、并且该振荡会通过飞镖靶栅极电容或公共电源电压 Vin 耦合到其余电路中。 我会在测试中使用 LM2937的 Vin 和 Q100的不同电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    如果输入电容器增加到10uF 或22uF、LDO 的输出会发生什么情况。 可能是输入上的振荡耦合到 LDO 的输出。 您是否可以尝试增大输入电容器并让我们知道结果?

    此致、
    标记