This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:TPS7A9001DSK、在5.25V 至4.5V 和5.25V 至5V 电路中、输出电压不会快速斜升至理想值。

Guru**** 2559100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691598/tps7a90-tps7a9001dsk-in-5-25v-to-4-5v-and-5-25v-to-5v-circuit-output-voltage-will-not-ramp-to-ideal-value-quickly

器件型号:TPS7A90

您好!

客户使用 TPS7A9001DSK。

5.25V 至4.5V/0.5A

5.25V 至5V/0.5A

原理图如下所示。

在启动测试时、客户会看到输出电压将上升到接近理想值的值、然后缓慢上升到理想值。

例如。 5.25V 至4.5V/0.5A

电压上升到4.278V、然后缓慢上升、大约40ms 后、输出电压等于4.5V。

客户想要控制导致这种现象的原因是什么?

有办法解决它吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.25V 至4.5V/0A

    5.25V 至4.5V/0.18A

    5.25V 至4.5V/0.5A

    5.25V 至5V/0A

    5.25V 至5V/0.18A

    5.25V 至5V/0.5A

    以上测试都是类似的输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这是 TPS7A90的正确行为。 这里发生的情况是、软启动电路处于开启状态、直到 Vout 达到其标称值的97%。 一旦 Vout 变为高电平、NR 引脚(误差放大器的基准)将通过内部 RNR 电阻器充电、直至达到正确的基准值。

    您可以尝试减小 NR/SS 电容器的尺寸、然后将启动从快速设置更改为较慢设置、以获得与使用其他 SS_CTRL 设置时相同的启动时间。

    请告诉我这是否能帮助您。

    此致、

    标记