This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:16节主动平衡

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691504/bq76pl455a-q1-16-cell-active-balancing

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:EMB1428Q

我需要在不使用12V 外部电源的情况下实现有源电池平衡解决方案、如 EM1402 EVM。

因此、我想使用 基于 LC 串联谐振电路的平衡。 为了实现这一点、我需要为 N 节电池提供2N +10个 MOSFET。

我需要大约50KHz 的开关频率。 是否有任何可同时驱动多 个 MOSFET 的 IC?

此外、我是否可以通过任何方式将该 I 组合与 BQ76PL455 EVM 一起实现?

图: 使用 LC 串联谐振电路的锂离子电池主动电池平衡

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gunit、

    我们的电池监控器 IC 无法支持这一点。  可以 开发类似 EM1402的解决方案、以平衡回到模块。 最大的变化是变压器匝 数比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我可以使用 EMB1428Q 通过 LC 串联谐振电路实现主动电池平衡吗?

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Gunit、

    我不确定这是不可能的。 如果是、我认为您可以运行的速度可能会受到限制。

    通常情况下、我认为像 DSP 或专用 MCU 这样的器件可能更适合这样的器件。