请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 主题中讨论的其他器件:EMB1428Q
我需要在不使用12V 外部电源的情况下实现有源电池平衡解决方案、如 EM1402 EVM。
因此、我想使用 基于 LC 串联谐振电路的平衡。 为了实现这一点、我需要为 N 节电池提供2N +10个 MOSFET。
我需要大约50KHz 的开关频率。 是否有任何可同时驱动多 个 MOSFET 的 IC?
此外、我是否可以通过任何方式将该 I 组合与 BQ76PL455 EVM 一起实现?
图: 使用 LC 串联谐振电路的锂离子电池主动电池平衡
此致、
单位