This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930均衡和采样开关会导致采样数据不正确

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689446/bq76930-bq76930-equalization-and-sampling-switching-causes-sampling-data-to-be-incorrect

器件型号:BQ76930

嗨、大家好

根据 BQ769X0手册中的说明、均衡和采样之间的时间分配分别为87.5ms 和12.5ms、这是固定的、无法更改。 但根据我的理解、采样线输入是 RC 滤波的、均衡采样是切换的、时间应该与 R 和 C 的值相关。当均衡被启用时、存储在 C 上的电荷将被消耗。 当采样打开时、电容器通过1K 电阻充电、因此需要一定的延迟。 设计电路中 RC 滤波器电路的值分别为1K 和1uF、如下图所示。

通过测试发现了一种现象。 启用均衡后、每个采样组中的第一个采样串(BQ 芯片是一个包含5个串的字符串)异常、采样值都更高。 是否可以在第一个字符串中放置两个1uF 字符串? 滤波电容器相关、如果是、则 RC 滤波器值应是如何设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    当允许平衡时、在平衡开始前12.5ms。  请参阅 的电池监控器中的嵌入式调度程序

    bq769x0 图8和相关讨论。

    另请参阅 bq769x0系列10大设计注意事项 部分第4段第二段。 EVM 上使用的较大 CC 电容器(1uF)会显示滤波器趋稳。  0.22或0.1uF 等较小的值将使滤波器稳定时间更长、并减少电压中断。  

    我不太关注有关额外1uF 电容器的评论。  在每个组的底部电池处、电容器应为基准电压、而不是差分电压、这样可以避免将"VC0"输入推至 GND 以下。  

    "Top 10"(前10个)注释的图8显示了另一种电路效应、该效应在平衡期间可能会改变电池电压。  注意布局也很重要。