嗨、大家好
根据 BQ769X0手册中的说明、均衡和采样之间的时间分配分别为87.5ms 和12.5ms、这是固定的、无法更改。 但根据我的理解、采样线输入是 RC 滤波的、均衡采样是切换的、时间应该与 R 和 C 的值相关。当均衡被启用时、存储在 C 上的电荷将被消耗。 当采样打开时、电容器通过1K 电阻充电、因此需要一定的延迟。 设计电路中 RC 滤波器电路的值分别为1K 和1uF、如下图所示。
通过测试发现了一种现象。 启用均衡后、每个采样组中的第一个采样串(BQ 芯片是一个包含5个串的字符串)异常、采样值都更高。 是否可以在第一个字符串中放置两个1uF 字符串? 滤波电容器相关、如果是、则 RC 滤波器值应是如何设计的。