This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:简单问题输入交流适配器 CDB 功能以及热插拔以太网和 APD 电源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704568/tps2378-simple-question-input-ac-adapter-cdb-function-and-hot-swap-ethernet-and-apd-power

器件型号:TPS2378

你(们)好  

 我对 TPS2378 POE 器件有一个非常简单的问题、

我们刚刚在日本启动了 POE 客户支持。

您能告诉我们一些 有关 POE 设备功能的信息吗?/

[ 问题]  

a) TPS2378 具有带交流电源端口的 APD 引脚  

  我们想知道 CDB 功能, 当 ADP 外部电源时,该 CDP 引脚工作吗?

  是的,我们希望 知道,当 APD 外部电源时,此函数将工作或不工作。  

  

B) 如果 交流适配器连接到 ADP 作为外部电源。  

  但是 ,如果 以太网线路(来自 PSE)将会评论发生了什么情况???

  例如   

  APD 电源已断开...并从 PSE 获取以太网电源??

  是的,我们想知道 交流适配 器到以太 网电缆热插拔的情况。

C) 如果 以太网电缆连接到 TPS2378  

  但是 、如果交流适配器连接 到 APD 和外部电源。

   将 以太网热插拔至交流电源时会发生什么情况??

我们查看了 TPS2378 EVM 用户指南。  

和 APD 检测外部电源、 如果 TPS2378内部 FET 关断、

我们认为  VDD (TP6) 和 RTN (TP8)之间会出现压降。

这是正确的吗?  

如果可能,您可以在 问题 b) 和 c) ?中提供波形?

TI 是否可行?

谢谢、尊重

3月贾斯珀  (    日本的 Sugimoto )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月、

    目前正在对此进行研究。 如果可用、将发布答案。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、三月、

    我再次重申并回答了您的以下问题。

    1. CDB 是否可与适配器电源配合使用?

    仅当适配器在 PoE 控制器之前进行 OR-ed 时、CDB 才会在浪涌期间下拉(选项1)。 该引脚可防止直流/直流控制器在浪涌期间启动。 对于方案2和3、PoE 控制器不会进入浪涌、因此 CDB 将保持高电平。 请参阅此帖子底部的应用手册。

    2.适配 器优先级为 PoE 热插拔时会发生什么情况?
    请参见下面的。

    3. PoE 到适配器热插拔期间,适配器优先级如何?
    有关最后2个问题、请参阅此应用手册:"使用 TPS23753的高级适配器 ORing 解决方案"

    请告诉我这些重述的问题是否与您的问题准确无误、并在需要时为我纠正问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢。  

    我们了解了这些问题。  

    谢谢、尊重

    3月贾斯珀 ( 日本的 Sugimoto )