你(们)好
我对 TPS2378 POE 器件有一个非常简单的问题、
我们刚刚在日本启动了 POE 客户支持。
您能告诉我们一些 有关 POE 设备功能的信息吗?/
[ 问题]
a) TPS2378 具有带交流电源端口的 APD 引脚
我们想知道 CDB 功能, 当 ADP 外部电源时,该 CDP 引脚工作吗?
是的,我们希望 知道,当 APD 外部电源时,此函数将工作或不工作。
B) 如果 交流适配器连接到 ADP 作为外部电源。
但是 ,如果 以太网线路(来自 PSE)将会评论发生了什么情况???
例如
APD 电源已断开...并从 PSE 获取以太网电源??
是的,我们想知道 交流适配 器到以太 网电缆热插拔的情况。
C) 如果 以太网电缆连接到 TPS2378
但是 、如果交流适配器连接 到 APD 和外部电源。
将 以太网热插拔至交流电源时会发生什么情况??
我们查看了 TPS2378 EVM 用户指南。
和 APD 检测外部电源、 如果 TPS2378内部 FET 关断、
我们认为 VDD (TP6) 和 RTN (TP8)之间会出现压降。
这是正确的吗?
如果可能,您可以在 问题 b) 和 c) ?中提供波形?
TI 是否可行?
谢谢、尊重
3月贾斯珀 ( 日本的 Sugimoto )