This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895MEVM-664:如何对 EV2300进行编程以读取或写入特定寄存器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705268/bq25895mevm-664-how-to-program-ev2300-to-read-from-or-write-to-a-certain-registers

器件型号:BQ25895MEVM-664

您好!

我对此非常陌生、非常感谢您的帮助。  

任务:读取电池电压和系统电压并将看门狗计时器设置为禁用。  

如何:

读取电池电压:读取 REG0E 位6-0

读取系统电压:读取 REG0F 位6-0

将看门狗计时器设置为禁用:写入 REG07位7-0值1000 1101

问题:

如何发送命令来完成这些任务? 你们可以告诉我一个资源、如果您愿意、也可以用来学习这些技能。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    从上面的字段视图中、您只需更改下拉列表、下拉列表中的值就会写入寄存器。 要读取所有寄存器、您可以按下 Read Registers 按钮。 对于单独的寄存器读取和写入、您可以使用字段视图右侧的 W 和 R 按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。