请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895MEVM-664 您好!
我对此非常陌生、非常感谢您的帮助。
任务:读取电池电压和系统电压并将看门狗计时器设置为禁用。
如何:
读取电池电压:读取 REG0E 位6-0
读取系统电压:读取 REG0F 位6-0
将看门狗计时器设置为禁用:写入 REG07位7-0值1000 1101
问题:
如何发送命令来完成这些任务? 你们可以告诉我一个资源、如果您愿意、也可以用来学习这些技能。
谢谢。