Other Parts Discussed in Thread: TPS53015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53015 大家好、
我的客户希望使用器件 tps53015将12v 更改为1V 15A。 但数据表未提供栅极驱动器灌电流和拉电流规格。 请提供建议和理由。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.