This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:器件 TPS53105是否能够支持12V 输入、1V、15A 负载电流?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691228/tps53015-whether-the-device-tps53105-can-support-12v-input-1v-15a-load-current

器件型号:TPS53015

大家好、

我的客户希望使用器件 tps53015将12v 更改为1V 15A。 但数据表未提供栅极驱动器灌电流和拉电流规格。 请提供建议和理由。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    是的、它可以满足您的设计需求。

    此致、

    Mathew