This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:RVA (S-VQFN-N16)封装的最小建议焊盘尺寸?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689960/bq24640-minimum-recommended-pad-size-for-rva-s-vqfn-n16-package

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: LM5085

团队、

客户有一些由应用和 PCB 制造商规定的 PCB 制造要求。

 对于 BQ24640RVA、PCB 制造商需要使用0.2mm 的焊盘宽度(参见下图)。

1)该封装是否可以使用0.2mm 的焊盘宽度? 可靠的焊接和长期器件运行能否在这种宽度下变得不稳定?

2) 2)我们是否计划为 BQ24640器件提供更多工业友好型封装? 还是将来在其他封装中使用其他超级电容器充电器器件? 是否有时间线?

3) 3)我已经看到以下有关 QFN 的常见问题解答页面:
http://www.ti.com/support-quality/faqs/qfn-son-faqs.html

""="" title="http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slua271">"QFN/SON PCB 连接-SLUA271A" 应用手册似乎没有列出。
本应用手册是否也与 S-VQFN-N16相关? 或者是否有特定于 S-VQFN-N16的文档?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    关于1、以下是我们的封装团队的反馈。

    "当客户说他们想要使用0.2mm 焊盘时。 这意味着他们希望使用0.2mm 宽的 PCB 焊盘布局。

    组件焊盘的标称宽度为0.24mm。 如果 PCB 焊盘宽度为0.2mm、则不会优化焊点形状。 它会影响焊点可靠性、将大部分应力施加到 PCB 焊盘和焊点之间的接口、从而导致早于预期的故障。

    不推荐。 "

    关于2、您能告诉我们谁是客户吗? 什么是终端设备? 对"行业友好型"有哪些要求? 这实际上是我们第一次了解这个0.2mm 要求。 如果您能提供更多信息来帮助我们了解这一要求、那将非常有帮助。  

    关于3、这是一个一般性文档。 请参阅以下链接。

    www.ti.com/.../slua271a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    我是´m Iñaki Anthony 发送有关 BQ24640的封装请求的人、Laqui。

    我之所以想减小 BQ2450m Ω´s 封装中的焊盘宽度、是为了在焊盘之间实现0.3mm 的间距。 在´m 基板厚度为105um 的电源应用 PCB 中使用此 IC。 PCB 制造商已经指定了大规模生产的分离价值。

    在我的设计中、我使用 BQ24640通过12V 直流电压为一组 ultrapacitor (4个串联2.7V 的 ultraps、最大电压< 10.8V)充电。 我将充电电流定义为1A、因为电路板中的可用功率是受限的。 在该电流下、充电过程持续约5分钟。 之后、BQ24640以低电流(0.5Amp)维持超级电容器组的电压。 充电过程仅在整个系统上电时发生。 这意味着只要存在电网、BQ24640就能以非常低的电流工作、并且只有当电网发生故障并返回时、BQ24640才会重复整个充电过程。

    我´m 到、焊盘宽度的减小会影响焊料的可靠性、并且可能会导致早于预期的故障。 但是、I Detailed 的工作条件对 IC 要求较低。 在这种情况下、BQ24640团队是否会重新考虑他们不推荐的建议?

    如果他们的答案仍然不推荐、我需要找到替代部件来实施超级电容器充电器。 在 TI 产品系列中、LM5085器件(占用空间更大)可用作具有上述工作条件的超级电容器充电器。 TI 还有其他建议吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    这位 Iñaki LaRE基、是就 BQ24640封装请求与 Anthony 联系的人。

    我想更详细地解释一下 BQ24640的使用位置及其工作条件。 BQ24640在直流电压为+12V 的 ultracapacitor 组(由4个串联的 ultracap 组成、因此最大电压为10.8V)中充当充电器。 此器件用于基座 cupper 厚度为105um 的电源板。 我们的 PCB 制造供应商已将传导元件之间的最小间隔为0.3mm、以实现可靠的大规模生产。 为了在 BQ24640封装中实现这种分离、唯一的方法是将焊盘宽度减小到0.2mm。

    BQ24640以1A 的恒定电流为组充电、一旦组电压达到最大值、BQ24640就会以0.5A 的低电流保持充电状态。 输电网仅在整个系统加电时充电、只有在电网丢失并返回时才会再次工作。 因此、充电过程的数量非常低(平均每天不足1次)。

    我´m 到焊盘宽度减小到0.2mm 会对焊料可靠性产生影响。 但是、BQ24640的工作条件并不是很苛刻。 在这种情况下、BQ24640团队是否仍然建议不要将焊盘宽度减小到0.2mm?
    如果反馈是为了保持0.24mm 的最小焊盘宽度、那么我必须为 ultrap充 电器找到一个替代部件。 快速了解 TI 产品系列、LM5085器件是一种替代方案。 是否有其他符合上述工作条件的零部件建议?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inaki、

    感谢详细的解释。 我的理解是、0.2mm 的要求是由于底部铜厚度为105um。 是这样吗?

    我们无法保证在超出数据表规格时的操作。

    LM5085似乎仅是降压控制器。   目前、bq24640是我们产品系列中唯一的超级电容器充电器。 目前我们没有其他解决办法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    我为我的电源设计选择105um 作为基本覆铜厚度。 这意味着 PCB 制造完成后、外部层的最终厚度约为140um。 因此、我的 PCB 供应商建议我在导电元件之间保持至少300um 的距离。 在 BQ26640的 VQFN 封装中、满足该要求的唯一方法是将焊盘宽度降低至200um。 这´s 我联系 TI 获取有关减小焊盘宽度可行性的反馈。

    根据您的回答、我了解 TI 建议不要将焊盘宽度从建议封装中定义的值(280um)中降低。 目前、我们正在制造这些电路板的一些原型、其中的焊盘宽度减小到250um。 我将在几周内进行检查、具体取决于结果、我可以决定是否面临进一步减小焊盘宽度的风险。

    与此同时,我想找到一个替代办法。 ´s LM5085是降压控制器、但它提供了外部电流限制(通过 PMOS RDSon 或外部电阻)。 根据我的理解、如果在该控制器的输出端连接了超级电容器组、则电容器的充电电流将是所选的电流限制。 ´s、与作为超级电容器充电器的 BQ24640相比、LM5085具有更少的功能、但它可以发挥该作用。 在我的设计中、我可以为超级电容器组接受单个充电电流。 超级电容器组是电网断电时的备用电能、而充电时间并不是很重要、因为它是在整个设备上电时发生的。 实际上、在我的电流设计中、我定义了最大充电电流为1A 的值。 该电流意味着充电时间将减少5分钟、这是我们可以接受的时间。 在此工作条件下、您是否看到 LM5085作为 BQ24640的替代产品?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inaki、

    我不是很熟悉 LM5085。 我唯一的问题是当超级电容器耗尽时、LM5085是否能够为其充电。 您可能需要在此问题上在 LM5085上单独发布一个帖子。