This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:美国电子 CFR 法规

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705591/bq24298-us-e-cfr-regulation

器件型号:BQ24298

你好。

您知道美国电子 CFR 法规吗? 是否有任何方法可以通过该调节? 或者、我们是否可以忽略充电器解决方案 BQ24298使用的扫描器产品的规定?

另一个当前使用的 BQ24298和扫描仪产品应用程序类别1或2? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您能否详细说明您所指的扫描器产品? BQ24298只是一个电池充电 IC、不是本美国联邦法规规范中定义的完整电池充电解决方案。 因此、我们的客户可以在其最终应用中自由使用任何尺寸的电池、每年的总能耗将是电池本身以及周围系统能耗的函数。

    我们在数据表中提供的是仅电池模式下的电池静态电流消耗、对于代码定义的此能耗指标、您可以考虑这一点。   

    但我们不会在 IC 上针对该标准进行合规性测试。 因此、我无法评论如何通过或通过该调节、它实际上是您整个系统的一个函数。

    此致、

    Joel H